This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMCS1133:更详细地说明了警报功能的作用

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1660271/tmcs1133-more-detailed-explanation-what-the-alarm-function-does

器件型号: TMCS1133

在 DAB 应用中、我们看到 OC 在较高负载条件下跳闸。 当我们测量电流时、它远低于跳变电平。 我们有一种感觉,它可能与温度有关,但我们并不完全确定。 数据表丢失、或者至少找不到、有关确切温度跳变水平的详细信息。  温度跳变水平是多少? 温度报警是否最终导致 OC 跳闸?2.

提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    温度不应导致 OC 过早跳闸、而是可能在高温(接近 160°C 器件温度)下触发 ALERT 引脚。 如果将这些引脚连接在一起、则可能是您看到的行程。

    以下是指向数据表的链接: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tmcs1133.pdf

    如果您在查看之后仍然看到问题、请告诉我、

    Levi DV