This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:AWR2944:在并排运行两个 EVM 时相互干扰、实现扩展的仰角覆盖范围

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR2944EVM, AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1659775/awr2944evm-awr2944-mutual-interference-when-running-two-evms-side-by-side-for-extended-elevation-coverage

器件型号: AWR2944EVM
主题: AWR2944 中讨论的其他器件

您好 TI 支持团队:

我正在使用两个 AWR2944EVM 板开发一种多传感器设置、感谢您在近距离内运行它们的指导。

概念:
我希望将两个 AWR2944EVM 板彼此相邻安装、一个板相对于另一个板旋转 90 度、以便它们的窄仰角天线方向图覆盖两个不同的方向。 每个电路板都将运行自己的独立处理链、并在自己的软件中将两个检测输出融合在一起。 目标是在不修改天线或不使用镜头的情况下扩展组合系统的有效仰角视场。

我的问题:

1、相互干扰:如果两块 AWR2944EVM 板同时在物理上靠近(相距约 10-20 厘米,波束指向不同方向)传输,一块板的传输会提高另一块板的接收器的本底噪声,还是造成虚假/虚假检测? 这种影响在实践中有多大?

2.协调运行:AWR2944/EVM 是否支持推荐的方法来避免这种干扰、例如:
  -使用设备的同步/触发功能,共享时间传输(交替的线性调频脉冲,使两个板永远不会同时传输)?
  -频率偏移(配置两个板在 76-81 GHz 频带内运行略有不同的线性调频脉冲频率,以便每个接收器可以拒绝另一个)?
  对于双板设置、您建议使用哪种方法、并且是否有涵盖该器件上的多雷达协调的参考设计或应用手册?

3、硬件同步:我应该使用 AWR2944EVM 上的哪些引脚或信号来同步两块电路板的时序、以便它们的发射窗口以确定性协调而非自由运行?

4、独立性:假设对干扰进行了管理、是否有任何原因导致两个 EVM 无法以完全独立的单元(单独的电源,单独的捕获,单独的处理)并排运行?

我的目标是在没有第二个电路板的情况下使每个电路板干净运行、从而降低其检测性能。 您可以为我提供的任何指导、应用手册或参考设计都会非常有用。

谢谢您、
Roy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:  

    1.请查看以下 E2E AWR2944EVM:多雷达共存

    2、分时传输:板间无触发或同步机制

    频率偏移:可以通过线性调频脉冲配置实现、但仅此一项无法完全解决问题

    AWR2944 不支持级联接口、因此我们没有任何相关的应用手册或参考设计。 请查看以下 E2AWR2944EVM:在两个 EVM 或两个器件之间实现同步

     3. AWR2944 没有 专用的硬件同步引脚 、用于在独立板之间协调线性调频脉冲时序

    4.两台设备都应该能够独立运行,不会出现任何问题。 但是、AWR2944 没有级联功能、因此无法进行同步。  

    谢谢、  

    Ahanaf