This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP421:有关串联电阻消除的问题

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1658708/tmp421-questions-about-series-resistance-cancelation

部件号: TMP421

根据数据表、可抵消高达 3kΩ 的串联线路电阻。  3kΩ 是从外部连接到 D+、D-引脚的组合串联电阻吗?  或者是在外部连接到每个 D+、D-引脚的电阻?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Dung、

    串联电阻的消除会在器件内自动发生。 我会尝试不向 D+和 D-线添加任何电阻。  我随附了电阻如何影响远程温度误差的图。

    此致、

    Meredith McKean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meredith:

     该图是否显示了传感器路径或每根引线的总电阻?

    此致、

    Dung Huynh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dung:

    该图显示了 D+和 D-线上的总电阻。

    此致、

    Meredith McKean