Other Parts Discussed in Thread: TMAG5231
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TMAG5231
您好的团队、
背景:
我们目前正在通过内部设计审查评估 TMAG5231(霍尔效应开关)的稳健性。
特别是、我们正在进行 FMEA 分析、不仅希望了解一般故障机制、还希望了解在实践中观察到的主要故障模式(开路与短路)。
我们目前正在通过内部设计审查评估 TMAG5231(霍尔效应开关)的稳健性。
特别是、我们正在进行 FMEA 分析、不仅希望了解一般故障机制、还希望了解在实践中观察到的主要故障模式(开路与短路)。
问题:
-
故障模式分布(FMEA 角度)
- 对于 TMAG5231(或类似的 TI 霍尔效应传感器)、电气应力下的主要失效模式是什么?
- 具体而言、您能否澄清以下趋势:
- 短路故障(例如,VCC 至 GND 短路,输出卡在低电平)
- 开路故障(例如,高阻抗,无输出切换)
- 参数性能下降(例如泄漏增加,阈值漂移)
-
故障机制与模式映射
- TI 能否提供有关典型应力因素与失效模式之间关系的指导?
例如:- ESD→短路还是开路?
- EOS/浪涌→金属保险丝(开路)与结短路?
- 闩锁→永久短路故障?
- TI 能否提供有关典型应力因素与失效模式之间关系的指导?
-
现场故障统计/可靠性数据
- 是否有任何可用的统计信息(字段返回数据,FA 摘要或可靠性报告)表明:
- 失效模式的分布(短路与开路与参数)
- 在实际应用中主要的根本原因
- 如果没有产品特定数据、TI 磁传感器或 CMOS 传感器 IC 的通用数据也会很有帮助。
- 是否有任何可用的统计信息(字段返回数据,FA 摘要或可靠性报告)表明:
-
引脚级故障行为
- 是否存在引脚功能导致故障的已知趋势?
(例如 OUT 引脚接地短路、VCC 漏电流等)
- 是否存在引脚功能导致故障的已知趋势?
此致、
Ryu。