请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: AWRL1432BOOST-BSD
尊敬的 TI 团队:
我们使用 TI 毫米波雷达、并观察到以下行为:
- 借助单个移动目标、我们可以在最远约 20 米的距离可靠地检测目标。
- 然而、当 存在两个或更多个移动目标时、最大检测距离会减少到约 7 至 8 米。
- 我们还观察到、 点云输出绝不会超过 103 个检测点。 即使我们预计点数会增加、输出也上限为 103。
我们怀疑这可能与以下方面有关:
- SoC 和主机器件 (UART) 之间的数据传输带宽、或
- 或 SDK 中的配置或处理限制。
请帮助我们了解以下内容:
- 检测到的最大点数是否有任何内部限制(本例中为 103)?
- 通信接口或输出带宽是否会限制发送点的数量?
- 是否有任何可能导致这种行为的配置参数(CFAR、AoA、跟踪、点云设置或 UART 输出设置)?
- 是否有人遇到类似的问题、即当存在多个目标时、检测范围会显著减小?
请提供任何指导。
谢谢你。