请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: MMWAVEPOEEVM
同上
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Rishab:
请查阅此文档: 60GHz 毫米波传感器 EVM(修订版 E)
如果您已经这样做了、我需要更多信息来帮助您调试问题。
您能否向我发送您的设置、设备上的交换机配置等的图片?
此致、
David