This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:有关 mmWave SDK4.2的 AWR2944 MCAN 示例

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1066972/awr2944evm-awr2944-mcan-example-about-mmwave-sdk4-2

部件号:AWR2944EVM
“线程”中讨论的其它部件:AWR2944

您好,

我们正在开发 AWR2944,我们希望添加 CANFD 接口来传输数据。

现在我们使用 mmWave SDK4.2,它只用于 MCAN 驱动程序。

是否有使用 MCAN 驱动程序通过 CANFD 接口传输数据的完整示例?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请给我们一些时间与负责 SDK 发布的软件开发团队讨论这一问题

    谢谢你

    塞萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    下面是一个示例:

    mmWave_mcpplus_SDK_04_02_00_02/MCU_plus_SDD_awr294x_08_01_06/范例/驱动程序/mcan

    谢谢你

    塞萨尔