线程中讨论的其他部件: MWCAS-RF-EVM, MWCAS-DSP-EVM, ABS
您好,
我正在使用 TI AWR2243级联板,将 MWCAS-RF-EVM (Rev-E )连接到 MWCAS-DSP-EVM。
mmWave Studio 软件:版本 03_00_00_14
固件:mmWave_DFP_02_02_01
我正在使用 MATLAB 示例来实现 TDM MIMO 模式。 我的目标是为2D 范围角热图分配一个以 dBm 为单位的接收功率标度,该热图是由“级联_MIMO _信号处理.m”生成的。
我指的是 RX 天线引脚接收到的功率,以分析信道路径损耗。
这就是默认脚本的外观。 默认热图比例如下:abs(热图)。^(0.4) 
将范围角热图的刻度更改为 dB 刻度后, 我们将获得以下热图功率刻度。 让我们 来看看 变量“z”的当前功率标度(以 dB 为单位)。

如何将上述热图的刻度转换为以 dBm 为单位的接收功率刻度?
我认为我需要 AWR2243级联套件中的链路预算帮助。 我的最终目标是 显示热图中每个物体的通道路径损耗。
- 我对所有三根发射天线使用50 dB 的 RX 增益和0 dB 的 TX 回退。 当 TX 回退为0 dB 时,发射天线针脚的 TX 功率是多少?
- 接收到的功率(以 dBm 为单位)对应于峰值 ADC 输入? 让我们 来看看 ADC 输入的峰值功率 ,它由 以 dBm 为单位的变量“x”表示。
- 我是否从"x" dBm 中减去 RX 增益以获得 LNA 输入的峰值功率级别?
- 在接收到的功率计算中,RX 天线引脚的接收功率计算中是否应考虑其他接收器损耗(以 dBm 为单位)?
- 让我们 来看看 RX 天线引脚的峰值功率水平 ,以 dBm 为单位,由变量"y"表示。 将热图功率标度调整为以 dBm 为单位的接收功率标度的正确方法是什么? 以下转换是否正确? 还是应该是一种不同的转变?
热图接收的功率标度(以 dBm 为单位)=以 dB 为单位的标度“z”加上 以 dBm 为单位的变量“y”?
感谢你的帮助!