This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题]工业工具箱4.10.1现已在 TIREX (+4.10.0)上上线

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: IWR6843, IWR6843LEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1066014/faq-the-industrial-toolbox-4-10-1-is-now-live-on-tirex-4-10-0

“线程:IWR6843LEVM”中讨论的其它部分

大家好

 

新型 mmWave 工业工具箱4.10.1版 现已在 TIREX 上推出。 该软件包包括新内容和现有材料的更新。 完整的发行说明可在下面找到。

 

工业工具箱4.10.1.  

-----

登录页面

发行说明

新增和更新的功能

天线

  • IWR6843新型 LEVM

实验室

以下实验室已在此工具箱中更新:

错误修复

  • 修复了损坏的链路
  • 修复了"人员计数可视化器"中的问题,因为 Toolbox 版本号有额外的数字,默认值将无法再正确填充
  • 修复了为跌落检测提供的 cfg

打包更新

  • 通过视频压缩和删除未使用的资源,显著减小了软件包大小

-----

工业工具箱4.10.0  

-----

登录页面

发行说明

新增和更新的功能

实验室

以下实验室已在此工具箱中更新:

  • 基础知识

    • 新实验室类别包含对现有内容进行基本修改的实验室
    • 基础知识中的实验旨在作为如何向 mmWave 应用程序添加特定功能的参考
  • 有生命体征的人

    • 新实验演示了如何使用 TI mmWave 传感器从墙壁安装位置检测目标上的生命体征
    • 利用跟踪器本地化目标位置
  • 有 WiFi 的人们都在期待

    • 允许您将使用 mmWave 的人员计数与 SimpleLink WiFi 相结合,以便通过无线方式传输雷达数据
    • 附带了预制二进制文件,以简化闪存过程
  • 硬编码配置

    • 已更新以使用较新的硬编码 A 配置方法

打包更新

  • 重新组织目录结构以确保内容组织的一致性
  • 增加了附加登录页面

错误修复

  • 修复了基于跟踪器的实验室在重新编译后无法运行的问题。