This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243:使用 AWR2243的级联成像雷达(TIDEP-01012)

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1065939/awr2243-cascaded-imaging-radar-using-awr2243-tidep-01012

部件号:AWR2243
线程中讨论的其他部件:MWCAS-RF-EVMMWCAS-DSP-EVM

嗨,我购买了4D 级联评估雷达,包括

1.射频板(MMWCAS-RF-EVM)

2.主机处理器(MMWCAS-DSP-EVM)

我已成功捕获 MWCAS-DSP-EVM 中的原始数据,然后使用 mmWave Studio 对捕获的数据进行后处理。

现在我想实时运行成像雷达。 请告诉我以下几点

1.是否有用于显示成像雷达输出的演示软件?

如果不是,应该采取什么方法,我们需要开发一个演示应用程序来实时评估级联成像雷达的性能。

3.从哪里可以获得本视频 https://www.youtube.com/watch?v=C49lhsiIrso 中使用的软件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    过去曾有过有关旧版级联套件(使用1243P)的实时演示

    本演示是作为 TI 设计的一部分提供的(请参见底部的链接)

    TIDEP-01017参考设计| TI.com

    此演示必须针对 AWR2243进行更新。 遗憾的是,最初开发该演示的团队不再支持 AWR2243上的此演示。

    一些社区成员已完成了对 AWR2243的移植。

    此常见问题解答中提供了相关信息

    请参阅项目13

    [FAQ] MWCAS-RF-EVM:级联板相关查询-传感器论坛-传感器- TI E2E 支持论坛

    社区支持这些更新。 我们的支持团队将无法支持此演示更新。

    您提到的视频是通过在 Matlab 上捕获原始数据和后处理来完成的

    谢谢你

    塞萨尔