This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC1004EVM:电容式传感器独立读数问题

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC1004EVM, FDC1004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1069903/fdc1004evm-issues-with-independent-readings-of-capacitive-sensors

部件号:FDC1004EVM
“线程: FDC1004”中讨论的其它部件

大家好,团队

我正在尝试使用 FDC1004EVM 板同时从3个电容式压力传感器读取数据。 我将每个传感器连接到其中一个 Cin 针脚和 GND。 在 GUI 上,我将 Cha 设置为 Cinx (例如 Cin1),并已尝试将 CHB 设置为“disabled”(禁用),“CAPDAC”或“Cinx”。 对于所有这些配置,我都有相同的问题。 其他渠道似乎相互影响。 例如,当我将一个传感器插入 Cin1,然后将另一个传感器插入 Cin4时,Cin1的电容会立即变化。 当它们已插入电源时,也会发生同样的情况,我只需启用通道即可。  

我的第一个问题是,GUI 中每个测量通道的 CHA 和 CHB 的设置应该是什么? 其次,防护罩是否是我唯一解决渠道依赖性问题的机会?
提前感谢!


此致,

Jejomar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jejomar,

    很抱歉您遇到 FDC1004问题。

     您能否提供更多有关您使用传感器和设备支持的终端应用程序的信息?
    这是液体水平感应应用还是其他应用?

     传感器尺寸和相对间距是多少?
    -只要包含比例参考,快照就会正常。

    传感器的额定电容是多少?

    主动防护罩是否是您的应用/配置的可行选项?

    此致,
    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约翰:

    非常感谢大家对此的关注。  我使用传感器作为沿管壁内部嵌入的抑制器传感器。 它用于测量流经管道的空气流速。

    传感器为1 cm x 1 cm,彼此之间约为6.5 cm。  

    自从我添加屏蔽双绞线电缆以来,额定电容发生了变化。 新电缆之前,标称电容约为10 pF。 使用屏蔽双绞线电缆时,它们的电阻要高得多。 我通常需要将每个传感器的偏置电容设置为约-13 pF,这将产生10 pF 的读数。 这意味着标称电容为23 pF。  

    老实说,我对屏蔽不是很熟悉,但屏蔽确实缠绕在双绞线电缆上,所以我不确定是否应该将屏蔽引脚连接到屏蔽引脚上。  

    最后,我的一个传感器出现了另一个问题。 其中2个显示良好的读数(采集样本时小数位数发生变化)。 第三个传感器没有。 应用偏移电容后,电容将从15.999999降至12.xxxx,但此后电容值将不会发生变化。 我以为是传感器,所以我做了一个新的传感器,但我仍然得到了同样的结果。 然后,我尝试将无法正常工作的传感器切换到另一个正在工作的传感器中,这种情况下工作正常。 这告诉我,这不是渠道。 传感器完全相同,所以我不知道为什么会发生这种冻结。 您是否碰巧知道导致这种情况的原因?


    此致,

    Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jejomar 您好,  

    屏蔽有助于 减少噪音或外部对传感器的影响。 这篇 E2E 文章 讲述了使用主动屏蔽的好处。 使用屏蔽双绞线连接到屏蔽引脚是有益的,您也可以使用它在传感器周围安装屏蔽。 在某些情况下,屏蔽还可以减少传感器对彼此的影响。 对于测量中的输入通道,您是否尝试过在 CH1设置为 CHA,CH2 (或 CH4)设置为 CHB 的情况下进行差分测量?  

    关于电容卡住的问题,当您关闭传感器时,您是否将原来冻结的传感器插入其他通道之一,以确保该传感器也不能在那里工作?  

    谢谢你,  

    贾斯汀·贝格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Justin,

    我尝试了一个差分测量,它工作正常,但这限制了我在板上只有2个通道。 我需要使用3个读数,因为我有3个传感器。

    对于卡住的电容,我确实将原来的冻结传感器插入了所有其他通道,但它也是这样做的。 太奇怪了。 似乎所有的东西都指向传感器,但就像我说的那样,我让它们尽可能相似,我甚至又做了一个来判断传感器是否只是一个哑弹。 但是,新的问题也发生了同样的情况。 我不确定是什么原因导致了这种情况。


    此致,

    Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jejomar,

    很抱歉您仍遇到问题。

      如果可能,请在传感器和 FDC1004针脚连接时测量它们的直流电压?
    此外,如果可能,请测量 电缆和传感器的电阻?

    此致,
    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,约翰,

    很高兴通知您问题已解决。 当我们连接屏蔽时,信道之间的串扰问题不再存在。

    非常感谢您和贾斯汀的帮助!



    此致,

    Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你是最受欢迎的吉 omar。  
    我很高兴我们能提供帮助。
    如果您还有任何疑问或疑虑,请告知我们。
    约翰