This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843:用于模拟监视器的 mmWave SDK 3.5.0.4 ES2.0芯片支持

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: MMWAVE-DFP, IWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1070340/iwr6843-mmwave-sdk-3-5-0-4-es2-0-silicon-support-for-analog-monitor

部件号:IWR6843
“线程”中讨论的其它部件:mmWave-DFP

SDK 3.5.0.4的模拟监控功能(温度监控器,TX 功率监控器等)是否在 ES2.0设备上可用?

版本信息位于此处。

mmwDemo:/>版本
平台:x 宽 x 深68xx
mmWave SDK 版本:03.05.00.04
设备信息:IWR68XX QM 非安全 ES 02.00
射频 F/W 版本:06.03.02.06.20.08.11
射频 F/W 补丁:00.00.00.00.00.00
mmWaveLink 版本:01.02.06.06
批号:9323977
晶片编号:33.
晶片中的模具坐标:x = 23,Y = 222
完成

此致,  

收购。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    明天我会回来。 我需要收集一些信息,但一旦收到,我将用我的答复作出答复。

    此致,

    康纳·德斯蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    获取信息以及配置模拟前端的机制是通过我们的 mmwavLink API 完成的,该 API 是必须用于从应用程序上下文与模拟前端进行接口的 API。 这些 API 的源代码位于以下路径中:

    <install_path>\mmWave_SDK_03_05_00_04\packages \ti\control\mmwavelink

    在应用程序级别,只需确保包含 mmWave.h,以便 API 可以链接到项目中。

    这些 API 的描述(注意名称与代码中的名称不匹配)是我们的 DFP 包-请参见以下链接:

    mmWave-DFP

    https://www.ti.com/tool/MMWAVE-DFP

    这将使您可以访问接口控制文档(ICD),该文档对模拟前端中存在的模拟怪物进行了详细描述。例如,温度监控参考第8.2节,该节描述了各种温度监控器。

    总之,我个人在 IWR6843器件(即 ES2.0芯片)上使用了这些 API。

    此致,

    康纳·德斯蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,康纳·德斯蒙德。

    感谢您的快速回复。  

    ```
    <install_path>\mmWave_SDK_03_05_00_04\packages \ti\control\mmwavelink
    在应用程序级别,只需确保包含 mmWave.h,以便 API 可以链接到项目中。
    ```

    我刚才尝试了你的建议。
    但不幸的是,有时也会出现问题。

    案例1. Rx_saturity_detector =>成功
    案例2. Rx_SIG_IMG_BAND =>成功
    案例3. 温度=>故障(错误281:Analog monitoring is not supported)
    案件4. 其他=>故障(错误281:Analog monitoring is not supported)

    我使用的 API 是“rlRfAnaMonConfig”和“rlRfTempMonConfig”。


    此致,
    收购。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果出现错误“不支持模拟监护”,则该监护仪将无法在您拥有的设备上使用。

    最佳

    康纳·德斯蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我本来期待的,但我理解。

    ---

    mmWave SDK 3.5.0.4

    rL_monitoring.c 中的 rlRfAnaMonConfig 函数

    @注1:IWR6843 ES1.0不支持此 API  ->即使在 ES2.0中,此 API 也不受支持。

    /** @fn rlReturnVal_t rlRfAnaMonConfig(rlUInt8_t deviceMap, rlMonAnaEnables_t* data)
    *
    *   @brief This function contains the consolidated configuration of all analog
    *   monitoring. The enabled monitoring functions are executed with a periodicity
    *   of CAL_MON_TIME_UNITS (rlRfCalMonTimeUntConf_t.calibMonTimeUnit) number
    *   of logical frames. The host should ensure that all the enabled monitors
    *   can be completed in the available inter-frame times, based on the monitoring
    *   durations. The time taken for each monitoring is not defined in this document.
    *
    *   @param[in] deviceMap - Bitmap of devices to send the message
    *   @param[in] data - Monitor analog enable configuration
    *
    *   @return rlReturnVal_t Success - 0, Failure - Error Code
    *
    *   Sets the consolidated configuration of all analog monitoring.
    *
    *   @note 1: This API is not supported in IWR6843 ES1.0 \n
    *   @note 2: None of the Safety Monitoring supported in QM devices except Rx saturation and 
    *            signal image monitor, The monitoring configurations defined below from sub-block ID 
    *            0x01C0  to 0x01DF are not valid in QM devices. \n
    *   @note 3: All Monitoring configurations and enable control APIs shall be issues before
    *            triggering the frames. The run time programming or configuration update for monitors
    *            are not supported while frames are running.
    */
    /* DesignId : MMWL_DesignId_075 */
    /* Requirements : AUTORADAR_REQ-769, AUTORADAR_REQ-602 */
    rlReturnVal_t rlRfAnaMonConfig(rlUInt8_t deviceMap, rlMonAnaEnables_t* data)

    谢谢,

    收购。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我将重点谈谈附注2。 除非您有 QM 设备,否则大多数模拟监视器将不受支持,但上述模拟监视器除外。

    此致,

    康纳·德斯蒙德