This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM96063:LM96063:外部编程器选项

Guru**** 1133960 points
Other Parts Discussed in Thread: LM96063, TMP390, TMP302
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1070685/lm96063-lm96063-external-programmer-options

部件号:LM96063
“线程”中讨论的其它部件: TMP390TMP302

您好,是否有可用于对 LM96063进行编程的编程器? 此外,还需要什么软件?
目标是对风扇控制器进行一次外部编程。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Talal,

    LM96063不包含非易失性内存。 每次开机时,您必须对其进行配置。 我们的产品组合中没有配备非易失性存储器的风扇控制器。

    谢谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任您好,  

    感谢您提供的信息。 TI 是否为可以通过板载绑带设置热阈值的4线风扇(+12V,GND,TACH,PWM - 25KHz)提供任何自动控制器?  MAX6643就是 Maxim 的一个示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Talal,

    我们的温度开关具有引脚或电阻器可配置的跳闸点(特别是 TMP390或 TMP302),但没有风扇控制器。 这些开关只有一个数字接通或断开输出,风扇控制器具有 PWM 速度控制。  

    以下是我们的温度开关的链接: https://www.ti.com/sensors/temperature-sensors/products.html#o7=Temperature%20switches 

    以下是我们的风扇控制器(PWM 输出)的链接: https://www.ti.com/sensors/temperature-sensors/products.html#p2192=PWM%20output

    谢谢,