This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] AWR1642BOOST-ODS:错误构建资源管理器-> mmWave 传感器->工业工具箱4.10.1 ->开箱即用演示16xx DSS 项目

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1070555/faq-awr1642boost-ods-error-building-resource-explorer---mmwave-sensors---industrial-toolbox-4-10-1---out-of-box-demo-16xx-dss-project

部件号:AWR1642 BOOST-ODS
“线程”中讨论的其它部件:AWR1642BOOST

我想尝试使用 mmWave 传感器汽车工具箱中的障碍物检测演示, 但我要绝对确保我能够将固件恢复为 AWR1642BOOST ODS 评估板上预装的开箱即用演示,因为它目前可以与在线 mmWave 演示可视化器配合使用。

我已经能够从拥有自己独立可视化应用程序的汽车工具箱(3.6.0)构建障碍检测演示 DSS 和 MSS 项目。  这表明我的环境设置正确,至少用于障碍物检测演示。

我可以从工业工具箱(4.10.1)构建开箱即用16xx MSS 项目,但在构建结束时,在开箱即用16xx DSS 项目的链接过程中收到以下消息-请注意,所有编译到此点为止:

<linking>
警告#10247-D:在没有书帖规格的情况下创建输出书帖".l3data"
警告#10247-D:在没有书帖规格的情况下创建输出书帖".l2data"
警告#10247-D:在没有书帖规格的情况下创建输出书帖".l1data"
警告#10247-D:在没有书帖规格的情况下创建输出书帖".demoSharedMem"
警告#10247-D:在没有书帖规范的情况下创建输出书帖“systemHeap”
错误#10099-D:程序无法装入可用内存。对于“系统堆”大小0x5000部分,运行定位与对齐失败。 可用内存范围:
L2SRAM_UMAP1大小:0x20000未使用:0x0最大孔:0x0
L2SRAM_UMAP0大小:0x20000未使用:0x438d 最大孔:0x4360
L1PSRAM 大小:0x4000未使用:0x4000最大孔:0x4000
L1DSRAM 大小:0x4000未使用:0x4000最大孔:0x4000
L3SRAM 大小:0xc0000未使用:0x0最大孔:0x0
HSRAM 大小:0x8000未使用:0x0最大孔:0x0

未定义的第一个引用
文件中的符号
--- -----

_MwDemo_fastCode_L1PSRAM_COPY_TABLE ./DSS_MAIN.oe674
>>编译失败
Makefile:168:目标“xwr16xx_MMW_DS.xe674”的配方失败

错误#10234-D:未解析的符号仍然存在
错误#10010:链接过程中遇到错误;未生成“xw16xx_MMW_DS.xe674”
gMake[2]:***[xw16xx_MMW_DS.xe674]错误1
Makefile:164:目标“主生成”的配方失败
gmake [1]:***[main-buile]错误2.
Makefile:159:目标“全部”的配方失败
gmake:***[所有]错误2.

****构建完成****

以下是我安装的构建工具版本:

我使用的是 Code Composer Studio 版本:11.1.0.00011。

我将 dss_mmw.cfg 中的 heapMemParams.size 从0x5000更改为0x4000 (基于链接器输出提供的动态内存孔大小),并从 DSS_main.c 中的_MmwDemo_fastCode_L1PSRAM_COPY_TABLE 声明中删除了“extern”,现在该项目已成功构建,我获得了 xw16xx_mwbin。

这是否是 AWR1642BOOST ODS 板的开箱即用二进制文件,为什么在没有这两个编辑的情况下无法正确构建?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    经过更多调查,我确定 mmWave SDK 演示是我要寻找的项目,但我再次需要验证,由于 AWR1642BOOST 评估板的天线模式不同,它是否是正确的固件。

    因此,我不需要对工业工具箱中的开箱即用演示进行澄清,而只是验证我现在找到了正确的参考项目/二进制文件。

    它发现它安装在以下位置:

    C:\ti\mmWave_SDK_02_00_00_04\packages \ti\demo\xwr16xx\MMW

    我目前已经使用在线 mmWave 演示可视化器刷新并运行了它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确定现有硬件 EVM/EVK 支持的演示/实验室的好方法:

    1)在 mmWave EVM/EVK 页面上,请参阅开发/软件部分:有关 AWR1642BOOST-ODS 评估板

    注意两个软件包1)数据收集软件 2) 演示/应用示例。

    选择2)将带您进入适当的工具箱,在这种情况下,该工具箱将是 mmWave 汽车工具箱

    2)在“汽车工具箱”页面上, Labs 文件夹显示了可用的各种演示。
    单击每个实验,查看支持的硬件/EVM。  有问题的 EVM 将显示在 “障碍检测”下

    mmWave 工业工具箱的用户可以从 实验室的表中识别这一点

    请注意以下事项:

    Toolbox (工具箱)中的实验室(通常)提供了现成可用的软件图像+输出可视化器-->无需编译/构建。 只需加载并运行,配置,观察。

    工具箱中的实验(可能还会)提供了现成可用的软件源代码--> 用户可以自定义/修改源代码

    实验室/应用示例已针对设备+天线(EVM)组合定制了处理实施,并打算在实验指南/说明中列出的受支持主板上运行。

    [引用 userid="510903" url="~ë/support/sensusers-group/sensors /f/sensors -forum/1070555/awr1642boople-ods-error-building -resource-explorer--mmWave-sensors --industrier-toolbox-4-10-1-开箱即用演示-16xx-dss-project#1763907]173907"#1707"#1707]

    经过更多调查,我确定 mmWave SDK 演示是我要寻找的项目,但我再次需要验证,由于 AWR1642BOOST 评估板的天线模式不同,它是否是正确的固件。

    因此,我不需要对工业工具箱中的开箱即用演示进行澄清,而只是验证我现在找到了正确的参考项目/二进制文件。

    [/引用]

    开箱即用演示(OOB 演示)是 作为 mmWave-SDK 的一部分提供的点云应用示例 ,旨在运行于特定设备+天线(EVM)组合(与 mmWave 设备的任何其他应用程序一样)上。  

    为了了解可用的 OOB 演示和支持的硬件,请访问 mmwave_sdk_user_guide.pdf “入门”部分:

     对于工业 mmWave 设备/EVM 硬件的用户,在“工业工具箱: 开箱即用演示”下还可以找到 OOB/点控制器图像和说明

    [引用 userid="510903" url="~ë/support/sensore-group/sensors/f/sensore-forume/1070555/awr1642boof-ods-error-building -resource-explorer--mmWave-sensors--industri-toolbox-4-10-1-开箱即用演示工具箱即用-演示-16xx-dss-wlb-信号传感器,我想试一下汽车检测工具箱中的“障碍”,我想试一下该项目的检测工具箱 但我要绝对确保我能够将固件恢复为 AWR1642BOOST ODS 评估板上预装的开箱即用演示,因为它目前可以与在线 mmWave 演示可视化器配合使用。[/quot]

    所有 软件/应用程序映像和源代码都可以通过 Toolbox 和 mmWave SDK 找到,因此您不必担心任何映像丢失,因为这些映像可以从 Web 下载。

    希望这能澄清以下几点:

    1.在现有的硬件/EVM 上使用的正确软件/实验室示例是什么?

    2.在哪里可以找到可供使用的软件/实验室示例

    如果您有其他问题,请告知我们。

    谢谢你,

    瓦伊巴哈夫