Other Parts Discussed in Thread: AWR1243, AWR1243BOOST, DCA1000EVM
在“线程:, DCA1000EVM, 测试”中讨论的其它部件
您好,
我致力于开发基于 AWR1243和特定主机的解决方案(FPGA 使用 MIPI CSI2 Rx 收集数据并通过 SPI 控制设备)。
为了进行调试,我 正在使用 TI 基于 AWR1243BOOST EVM 和 DCA1000板的评估解决方案来进行数据采集。 您能否确认此设置不能使用 CSI2协议?
我使用了 mmWave Studio 并在 SPI 总线上捕获命令,以与我自己的命令进行比较。
我看到了这些命令,但无法解释 其用法。 mmWave 雷达 ICD (2021年5月修订版2.19)中未提供任何信息, 消息 ID 0x20D 对应保留的消息 ID:
重置后(MSS 通电):
1234 4321 8345 0016 5000 0000 0001 2CA3 41A0 0008 0048 0000 A6ED
1234 4321 8345 0016 6000 0000 0001 1CA3 41A0 0008 004C 0000 4B80
在 MSS 版本之后获取:
1234 4321 8345 0016 8000 0000 0001 FCA2 41A0 0008 0048 4000 0268
1234 4321 8345 0016 9000 0000 0001 ECA2 41A0 0008 004C 4000 D5ED
您还能披露这种用途吗? 如果未发送此命令,AWR1243能否正常工作?