This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP75-Q1:TMP75-Q1:PEC 操作/支持问题,重新打开

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP75, TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1067921/tmp75-q1-tmp75-q1-pec-operation-support-question-re-open

部件号:TMP75-Q1
“线程”中讨论的其它部件:TMP75TCA9548A

=================

打开新病例,因为上一个病例因操作不正确而关闭

所有消息都是来自上一个 TT 的副本

=================

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,贾什(@è ne Jash.Wyatt),

    我们的问题是-当 I2C 主机与启用 PEC 的命令通信 Max20480时,为什么 TMP75会将 SDA 信号锁定在低位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shih -

    这两项议定书在这方面相互不兼容。 正如我们已经轻轻鼓励的那样,不将可选的 PEC 与这种零件组合一起使用是合乎逻辑的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,乔什,

    如果我们添加 TCA9548A 来隔离它们(请参阅下面的概念图),这是否可行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shih:  

    是的,当然,将设备放在不同的通信总线上也是一样的,因为它不会将 PEC 与 TMP75设备一起使用(您可以将它们保留在一个通道上),并且能够在专用通道上将 PEC 发送到 Maxim 部件,在这种情况下。  

    尽管如此,由于您只需要两个通道,并且您正试图尽快实现某些目标,因此您也可以考虑该零件系列中的两个通道版本。 截至今晚,两人都已有货。

    下面是一个比较:  

    https://www.ti.com/assets/js/compareParts/compare.html?familyId=1650&parts=TCA9543A,PCA9543A&cols=o1,p3318,p3107,p0max,p0min,p2954,p2192,p1498,p1130,p210max,p480&lang=en 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,乔什,

    谢谢。 我将让我们的团队检查 max20480和 TMP75之间的协议,并在以后更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的-好的 -关闭这个帖子