This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:TX 波束成形

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1067411/awr1843boost-tx-beamforming

部件号:AWR1843BOOST

大家好,我正在尝试在开箱即用演示中实施光束转向概念,我在中找到了这个 cfg 示例  

TI/mmWave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/Long_range_peoer_detect/68xx_Long_range_peoes_det/docs/Beamforming_in_LRPD 第4页  

我的问题是为什么在 chirp cfg 中的 TX 天线启用掩码参数值为7,而另一个问题是为什么当我尝试此配置时,它不会检测到 z 的任何值(检测到的所有点几乎都有 z = 0)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请给我们一些时间来回顾这个问题

    谢谢你

    塞萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的凯撒,谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,您好:

    请注意,在 TDM MIMO 模式下,您一次启用一个 TX,并将设定3次啁啾声。   TDM-MIMO 模式下共有12根虚拟天线。   您还应该有一个类似此配置的示例。  

    在您提到的示例(TX 束流成形模式)中, 所有三个 TX 都以不同相位旋转的同一啁啾声启用,以转向特定角度。   在 ISK 板中,所有4个 RX 信道的海拔高度都相同,因此无法检测到海拔信息。   

    最佳

    齐刚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Zigang!

    塞萨尔