This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP75C:设备 ID

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP75C, TMP75, TMP1075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1067300/tmp75c-device-id

部件号:TMP75C
“线程”中讨论的其它部件: TMP75TMP1075

大家好,团队

TMP75C 寄存器内是否有“设备 ID”字段,允许微控制器区分它和 TMP75?

谢谢!

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,罗伊,

    感谢你的提问。

    我附上了来自 TMP75C 和 TMP75传感器数据表的图像,详细介绍了内部寄存器结构(如下所示)。 由于 TMP75C 和 TMP75传感器都没有设备 ID 寄存器,微控制器将无法区分两者。  

           

    如果需要设备 ID,TMP1075传感器可能是一个合适的选项。 此传感器与 TMP75/75C 引脚对引脚兼容,并且具有设备 ID 寄存器。 此16位只读寄存器存储设备的刀版 ID。 MSB 读取静态值75h 以指示 TMP1075的设备名称。 请注意,任何以 TMP1075N 开头的可订购部件号都没有设备 ID 寄存器。  

    此致,

    悉尼