This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843:MSS 和 DSS 事件的转换

Guru**** 2542990 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1072397/iwr6843-translation-of-mss-and-dss-events

部件号:IWR6843

我的设备是 IWR6843。
我的软件是“mmWave_industrial_toolbox_4_7_0_win\mmWave_industrier_4_7_0\labs\手势 识别\68xx_multical_sestation_and_MOTION_det\src\AOP”。


mss_mmw.h 的 FRAMESTART_EVT 为 Event_ID_02 (0x4 = 0100)。
dss_mmw.h 的 FRAMESTART_EVT 为 Event_ID_03(0x8 = 1000)。  我不理解 Event_ID_XX 为何不同。
我认识到这些事件与 Event_POST()和 Event_PENT()处理的事件含义相同。

因此,我认为这些事件编号将转换为 MSS 或 DSS 的某个位置。
我想知道事件值是如何在 MSS 和 DSS 之间转换的。
如果我错了,请告诉我。

此致
莫林托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    这些事件 由其自己的子系统生成和使用,而不是发送跨核心事件。 MSS 中的 是指来自 CLI 的触发器,而 DSS 版本正在广播检测到帧艺术中断。  您会发现,两个内核上的大多数事件 ID 都不同,因为它们也是由自己的内核产生和使用的。

    如果您还有其他问题,请告诉我。

    此致,
    阿历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢