This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC2022:最大大气压力

Guru**** 1133870 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC2022
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1072801/hdc2022-max-barometric-pressure

部件号:HDC2022

你(们)好

我的客户对 HDC2022有以下问题:

该设备可承受的最大大气压力是多少?

此致

Ueli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ueli,

    感谢您在"传感论坛"上发表文章。  

    我们实验室中的多个部件在一艘小型容器中使用 CDA (压缩干燥空气)进行了~0.7MPa (~100psi)的测试(作为参考,1Mpa = 145psi),并且未损坏设备。  他们报告说,当他们处于这种状况时,他们的相对湿度几乎为0%(RH)。  

    我们没有此设备可以承受的最大规格。  

    此致,
    帕瓦尼·特内蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,帕瓦尼

    感谢您的快速回复!

    此致

    Ueli