This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP144:每个菊花链设备的等待时间

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP144

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1072721/tmp144-waiting-time-for-each-daisy-chain-device

部件号:TMP144

亲爱的专家

我们有一个案例在菊花链配置中使用2 TMP144,在继续阅读这两台设备时出现问题。

但当我们在每个设备之间添加一些延迟时,系统就会工作。因此,我们想知道每个设备之间是否有命令计时的要求。 数据表没有提到这一点。

谢谢

申俊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jun,

    您能否提供有关所用命令的更多详细信息?  这些命令是针对的还是全局命令?  您在命令之间等待了多少时间?

    通常,在启动另一个命令之前,您应该等待1个命令完成。