This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:有关关闭 IWR6843AOPEVM 的问题

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1072564/iwr6843aopevm-question-about-powering-off-iwr6843aopevm

部件号:IWR6843 AOPEVM

你好!

感谢您花时间研究我的问题。

我的应用程序每几秒钟只需要一个测量值,因此我设法使用 I2C 信号来禁用电源管理 IC (PMIC)的输出以降低功耗。 我已尝试设置,发现每个测量仅持续~0.5秒。

因此,基本上,我经常打开和关闭整个模块的电源。 我担心这可能会损坏模块。

我的问题是,在关闭雷达电源之前,是否需要执行任何关机顺序,以及在打开和关闭设备电源之间是否需要经过重新指令的最短时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Piao,  

    这种情况不会向我发出任何信号,您的设置和设备应该正常。  如果您对设备的功耗有任何疑问,请参阅下面的功耗表:

    此致,

    布伦南