This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP451:SMBus 警报功能

Guru**** 1499540 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP451, TMP431
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1071622/tmp451-smbus-alert-funtion

部件号:TMP451
“线程”中讨论的其它部件: TMP431

大家好,团队

在 TMP451数据表中,Pin6可以支持 SMBus 警报输出,因此它可以支持 SMBus 警报功能,对吗?

巴西

Chi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chi,

    警报输出用于 SMBus 警报响应地址(ARA) 图7-2描述了警报的功能。 官方 SMBus 文档提供了有关 ARA 操作的更多信息。

    谢谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,任

    感谢您的确认,我们还有一个问题,TMP431有 SMBus 地址描述,如

    那么,TMP451的 SMBus ARA 地址是什么?

    巴西

    Chi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chi,

    SMBus ARA 对所有支持它的设备都是一样的。

    谢谢,