This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1612EVM:在 LDC1612EVM (2022)上 MSP430之间的通信协议

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1612EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1071531/ldc1612evm-communication-protocol-between-msp430-on-ldc1612evm-2022

部件号:LDC1612EVM

您好,

在  LDC1612EVM 上,在 MSP430之间建立连接时遇到问题。 我正在尝试使用 LDC1612EVM 上 MSP430的 USB 虚拟串行端口通信接口 和我自己的 python 脚本来轮询传感器数据。 我已经尝试使用 了[FAQ]感应常见问题解答-常见问题提供的代码 ,但没有传输任何数据。  

它将为所有命令返回此命令:

>退换货时间00 4个月

我已经阅读过“常见问题”正在使用较旧版本固件中的协议。 我想知道是否有降级到该固件的方法,或者是否有一个更新代码存储库可用于此最新固件。  

我非常感谢能够提供的任何帮助。

伊恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊恩,您好!  

    很抱歉您遇到此问题。 我有几个问题可以帮助调试此问题:  

    • 所有寄存器写入命令的返回是否也相同? 在寄存器写入数据后 CRC 是否正确返回?  
    • 当您阅读数据寄存器值时,您 是单独读取寄存器还是使用流媒体命令读取寄存器?  
      • 如果您正在单独阅读,您是否也在阅读状态寄存器?

    谢谢你,  

    贾斯汀·贝格尔