This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [FAQ] DRV5033:HMI 摇臂开关

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1074226/faq-drv5033-hmi-rocker-switch

部件号:DRV5033

在日常生活中,普通人与众多机器互动,包括汽车,电话,计算机,饮水机,游戏控制器, 还有许多与他们的工作相关的问题。  无论机器的复杂性如何,所有这些机器都至少有一个带有移动部件的触觉开关,可帮助用户实现某些预期的操作。  开关的运动方面提供即时的运动感应反馈,以补充所需操作的视觉反馈。  金属触点开关用作将开关移动转换为机器动作的方法。  尽管金属触点开关在使用中无处不在,但它们在粘接,腐蚀和污染方面确实存在一些挑战,这最终会影响制造的便利性,可靠性和用户体验。  

幸运的是,金属触点开关有其他选择,如霍尔效应传感器。 霍尔效应传感器将磁场从运动部件中的磁铁转化为可供系统使用的电信号。  由于霍尔效应传感器不依赖于两个表面之间的连续性,在中不会受到系统制造环境或最终用户环境中发现的灰尘和碎屑的影响,因此它成为了一个坚固的设计元件。 由于所有工程奇迹,即普通消费者只是希望神奇地工作,因此有必要采取一些有意计算的步骤来利用霍尔效应传感器技术。  

在 HMI 的带霍尔效应开关摇臂开关文档中,我们介绍了将霍尔效应传感器集成到我们自己版本的经典摇臂开关中的许多初始设计步骤。  除了我们的方法外,我们还深入了解了我们认为可以通过快速计算反馈加速设计的工具之一,该反馈允许用户扫描设计参数并了解机械变化如何影响设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于有关此帖子的任何问题,请在本论坛上发布这些内容。