This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1612:使用 WEBENCH 设计 LDC1612 PCB 线圈,如何设置参数?

Guru**** 1131400 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1612
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1073429/ldc1612-use-webench-to-design-ldc1612-pcb-coil-how-to-set-parameters

部件号:LDC1612

2018年,我设计了一款使用 ldc1612测量金属距离的产品。 当时,PCB 线圈由 TI 公司的 WEBENCH 设计。 当我设置多个参数时,WEBENCH 生成了电感线圈的 PCB 布局文件。 这些参数是最大测量距离,相对精度,PCB 图层数等,直观且方便。 现在我在 TI 网站上找不到此页面。 现在我无法改进三年前设计的产品的印刷电路板线圈,因为在 WEBENCH 线圈设计的当前参数设置中,我无法理解印刷电路板线圈设计中设置的多个参数的含义。 我不理解这些参数和我的设计之间的关系,但三年前的参数完全不同。 当时,我非常了解这些参数。 现在我无法改善我的产品参数。

上一步

电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    博城

    感谢您的咨询和对 TI 产品的持续关注。

    以前的联机工具已被基于 Excel 的工具所取代,您可以从 此处下载
    Excel 工具也可从我们的任何 LDC 设备的产品页面中获得。

    请下载该工具并试用,如果 您有任何疑问,请告诉我。

    此致,
    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bo,

    原始的 Webench 工具有一组固定的传感器,并从中挑选出最佳的传感器。 新版本的 Webench 与电子表格工具一样工作,并计算出最适合您输入的约束条件的传感器。 有关如何在线使用 LDC 工具的逐步指导,请访问 :https://e2e.ti.com/blogs_/b/analoguewire/posts/how-you-can-use-the-ldc-racetrack-inductor-designer-tool

    您应该注意的主要事项是传感器直径,转数和层数。 您需要使用 PCB 制造商可以实现的最小转弯间距。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  约翰·米勒-传感


    我可以使用之前的在线工具吗?  请告诉我,请给我一种使用旧版 tool.please!的方法 !  请!  

    新的基于 Excel 的工具对我来说非常困难,有许多与我无关的参数。对于应用程序工程师,使用基于  Excel 的新 工具的体验太糟糕了。 我们的注意力应该集中在使用网站上的产品的许多问题上。 我们没有时间和精力研究贵公司某芯片的各种繁琐且独立应用的参数。  如果使用简单方便,用户就不必在学习上花费太多精力, 客户将在应用程序中使用贵公司的芯片,如果不能使用或太难使用,我们将寻找其他公司的产品或寻找其他方法来解决我们的应用问题。

    我无法理解的是,为什么四年前给我的工具如此简单方便。 当我设计产品并将其投入市场时,现在我必须修改参数。 突然,我发现这款简单方便的在线工具不存在。 相反,它被一个多次出现故障的工具所取代。 我们的小型公司没有如此强大的技术能力!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    博城

    我很抱歉地说,以前版本的在线工具已不可用。
    正如您所指出的那样,该工具的修订版 在此处提供,但它不再更新或修订,并且除了 提供它之外,几乎没有什么支持。

    原始在线工具停产的原因是 WEBENCH 团队很难支持和更新在线工具。
    因此,我们开始提供并支持本帖子前面提到的电子表格。
    电子表格还具有提供建议的设备设置的优势。

    正如 Chris 在答复中指出的,有关使用电子表格线圈设计工具的指导可以在 此处找到

    如果您有任何疑问,请告诉我。

    此致,
    约翰