This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843AOPEVM:从 IWR1843BOOST EVM 到 AWR1843AOPEVM 的 chirp 配置

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843AOPEVM, AWR1843BOOST, AWR1642BOOST, IWR1843BOOST, AWR1843AOP, IWR1843, AWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1073988/awr1843aopevm-chirp-configuration-from-iwr1843boost-evm-to-awr1843aopevm

部件号:AWR1843 AOPEVM
线程中讨论的其他部件: AWR1843BOOSTAWR1642BOOSTIWR1843BOOSTAWR1843AOPIWR1843AWR1843

大家好,团队

我从另一个线程中了解到,AWR1642BOOST EVM 的演示可以移植到 AWR1843BOOST EVM。 我们的客户希望确认他们是否可以 直接使用 AWR1843AOPEVM 中“工业工具箱”的“流量监控”演示中提到的 chirp 配置文件。 根据我们的客户,

我们想知道我们是否可以 直接在 AWR1843AOPEVM 中使用 IWR1843BOOST EVM 提到的 chirp 配置文件。 如果我们  直接在 AWR1843AOPEVM 中使用 IWR1843BOOST EVM 的 CHIRP 配置文件,是否会对预期响应产生任何性能影响或偏差?

此致,

丹尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,达尼洛,

    虽然大多数配置保持不变,但会有细微的差异,因为配置取决于所使用的实验。

    您将在 AWR1843AOP EVM 上运行什么实验?

    由于 AOP 和非 AOP 型号具有不同的天线模式,因此运行当前流量监控演示可能是一个问题,这可能会导致实验室无法按预期工作。

    我也不确定 IWR1843和 AWR1843AOP 之间的二进制文件是否与目前兼容。 他们应该这样做,但我没有测试过。

    此致,

    阿亚伊什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aayush,

    感谢您的回复。 根据我们的客户,

    我们尝试在 AWR1843AOP 中运行 IWR1843BOOST EVM 的“流量监控演示”。 但目标检测似乎不起作用。 我们只能看到点云。 我们认为,如果我们提供正确的 chirp 配置文件,我们可以得到正确的响应。

    请告诉我们,为了在 AWR1843AOPEVM 中运行 IWR1843BOOST EVM,在“流量监控演示”中要做的所有修改都是为了反映天线模式的差异。

    此致,

    丹尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    以下是与此应用 程序 https://www.ti.com/tool/TIDEP-0090相关的流量监控 TI 设计

    尝试在 AWR1843AOPEVM 上运行此演示的原因是什么?

    这两块板之间的主要天线区别在于,增压天线在方位角分辨率方面具有更好的性能,这对于交通监控应用来说是更好的选择。 AOP 天线的性能优于提升的增压,它更适合需要在提升时获得更好角度分辨率的应用。

    将流量监控演示移植到 AWR1843AOP 将需要大量工作来更新角度估算。

    第一步是在 IWR1843BOOST 代码中了解角度估算的执行方式。

    第二步是了解如何使用 mmWave SDK 3.5中提供的2D 角度评估模块替换此角度评估

    谢谢你

    塞萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cesar,

    以下是我们客户的反馈,

    >>尝试在 AWR1843AOPEVM 上运行此演示的原因是什么?
    答:我们已经有了 AWR1843AOPEVM,与 IWR1843BOOST EVM 相比,它看起来更紧凑

    ?? 请告诉我们 AWR1843BOOST EVM 和 IWR1843BOOST EVM 之间的区别是什么。 两者都具有相同的天线配置和性能。 我们能在 IWR1843BOOST EVM 中运行 AWR1843BOOST EVM 的代码,反之亦然,性能和响应都相同。

    此致,

    丹尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    [引用 userid="432284" url="~/support/sensuser-group/sensors -forum/1073988/awr1843aopevm-chirp-configuration-ffrom -iwr1843boop-EVM-EVM-awr1843aopevm/3980000#3980000">>在 AOPE1843AWOVM 上运行此演示的原因是什么?
    答:我们已经有了 AWR1843AOPEVM,与 IWR1843BOOST EVM 相比,它似乎更紧凑[/quot]

    天线的结构是系统整体性能的重要组成部分。

    我绝对建议客户在一个 xWR1843BOOST EVM 上运行此应用程序。

    [引用 userid="432284" url="~/support/sensuser-group/sensors /f/sensors -forum/1073988/awr1843aopevm-chirp-configuration-fer-iwr1843boop-EVM-EVM-EVM-EVM-awr1843aopevm/3980000#3980000"]?? 请告诉我们 AWR1843BOOST EVM 和 IWR1843BOOST EVM 之间的区别是什么。 两者都具有相同的天线配置和性能。 我们能否在 IWR1843BOOST EVM 中运行 AWR1843BOOST EVM 的代码,反之亦然,并具有相同的性能和响应。

    AWR1843BOOST 和 IWR1843BOOST EVM 之间的唯一区别是 AWR1843和 IWR1843芯片之间的区别。 EVM 和天线没有区别。

    AWR1843和 IWR1843硅之间的区别在于 AWR1843是 ASIL B (符合汽车安全标准)此信息在相应的数据表中提供

    谢谢你

    塞萨尔