This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMT70:传感器在部署2-3个月后在现场出现故障。

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: LMT70

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1074052/lmt70-sensor-gets-faulty-in-field-post-2-3-months-of-deployment

部件号:LMT70

我已将 LMT70集成到电池供电的节点中。 我的节点通过2节 AAA 电池供电。

这些温度传感器节点被部署在现场,运行2-3个月后,我从传感器获得的读数不正确。 我指的是任何随机值,读数不正确。 摄氏度下的温度随机值高达122,121,-139等。

我已将 LMT 70传感器的电路图附在电池供电节点上。

在上述电路中,LMT70被放置在带有 J8和 J9连接器的小型印刷电路板上。 从 J8-J9连接器中拔出一根3米长的电线,并连接到我的 SoC 所在的 J7连接器上的主节点。

如果我的传感器在现场工作2-3个月后出现故障,请提出一些可以解决此现场问题的建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bhumika,

    感谢您在"传感"论坛上发表意见。

    当 T_ON 高时,您能提供 TAO 引脚的电压吗? 此外,是否有冷凝迹象或其他可能损坏系统的迹象? 如果您可以提供有关现场环境的更多信息,这些信息也可能有助于进一步调试。

    妮可

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nicole,

    我必须测量 TAO 电压,给我一些时间。

    就现场环境而言,我们正在将这些传感器放置在冰箱,冷室,冷水机,马线和正常环境中。  

    在某些传感器中,我们可以看到周围有少量白沉积物,但并非所有故障传感器都是如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nicole,

    以下是有关我们的申请的一些附加信息。

    1.  我们有一个单独的传感器 PCB,它位于金属探头内,探头中有一根导线。 然后用热缩套管关闭探头(它不是防水密封件)。 参考随附的图像:

    参考上述传感器设置,如果是正确的传感器封装方式,请指导我。 此外,我们是否可以做些什么来改进传感器的包装,探头内的任何填充以使其防水,以便我们可以轻松监控制冷装置内部的温度?

    2.这些传感器中的大多数在制冷装置中发生故障。

    此外,我还有以下其他问题:

    1.我们的电路中是否需要使用此电容器 C17,还是可以跳过?

    2.我们是否应该通过 GPIO 为传感器供电,而不是通过电池电压为传感器供电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bhumika,

    感谢您提供这些详细信息。

    由于大多数故障传感器位于制冷装置中,我预计问题是湿气进入探头。  您提到的小型白矿是否可能是霜冻形成? 如果是这样,这将表明湿度水平可能会导致 传感器上形成冷凝。  对于您的应用,我建议用 环氧树脂密封探头以防水。

    要解决您的其他问题:

    [引用 userid="415521" url="~ë/support/sensore-group/sensors/f/sensore-forume/1074052/lmt70-sensore-gette-fault-IN-2-3个月部署后现场故障/3976020#3976020]1。 电路中是否需要使用此电容器 C17,或者是否可以跳过?

    如果电源线有噪音,可能需要旁路电容器,但这是可选的。 对于嘈杂环境,我们建议在 设备的 VDD 和 GND 引脚上放置100 nF 电容器。

    [引用 userid="415521" url="~ë/support/sensore-group/sensors/f/sensore-forume/1074052/lmt70-sensore-gette-fault-IN-2-3个月部署后现场故障/3976020#3976020"]2. 我们应该通过 GPIO 为传感器供电,而不是通过电池电压为传感器供电吗?

    为 LMT70供电的方式不应出现问题,当前原理图似乎没有任何问题。

    此致,

    妮可

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nicole,

    感谢您的回复。

     我的传感器应用中还有一个观察结果。

    这一观察表明,一些传感器给出超出范围的值已有一段时间,之后,它们又开始给出正确的值。 这是循环的。

    传感器反复尝试自行修复,或者传感器因潮湿而损坏后,其工作是否正常?

    此致,

    胡米卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    胡米卡-  

    您的问题听起来像是由于助焊剂污染而造成的腐蚀,如果在组装探头之前未彻底清洁电路板,并且板上的连接没有足够的防潮保护,这种情况并不少见。  

    如果您拥有或可以共享更多靠近主板部件的图像,我们可能能够帮助识别是否确实如此。