This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5011:如何使用 DRV5011ADDMRR 霍尔效应传感器测量3相感应电机速度。

Guru**** 1626620 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV5011, TMAG5110, TMAG5111
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1074033/drv5011-how-to-measure-3-phase-induction-motor-speed-using-drv5011addmrr-hall-effect-sensor

部件号:DRV5011
“线程”中讨论的其它部件: TMAG5110TMAG5111

我们正在开发一款用于电动机状况监控(预测性维护)的产品,
我们打算通过将无线设备安装在三相感应电机上来测量三相感应电机的速度。

是否有人能说出以下内容—

  1.  DRV5011是否是我们应用的正确选择?
  2. 此传感器是否有任何固件指南可用于指导 API 测量3ph 感应电机的实际速度?
  3. 您是否为此 应用推荐任何其他传感器?
  4. 是否有开发板可用于此目的?请建议。

此致,
Shivam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shivam 您好,

    感谢您对 TI 产品的关注。

    您是否有兴趣使用霍尔传感器进行旋转编码或电动机转换? 此电机在您的应用中的典型转速是多少?

     霍尔效应闩锁是适用于这些类型应用  的正确霍尔传感器类型,我们有使用这些设备进行旋转编码和电动机转换的应用说明。

    DRV5011是电动机换向的良好选择。 对于旋转编码,我建议使用 TMAG5110或 TMAG5111来简化您的设计。  

    我们没有任何 API,但 我们提供了 DRV5011EVM 和 TMAG511xEVM。 我们还提供了 BLDC 电机的参考设计,我将在下面链接。

    https://www.ti.com/tool/TIDA-00901

    https://www.ti.com/tool/TIDA-00875

    如果您有更多问题,请回复此帖子。

    此致,

    克里斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢克里斯汀的回应。

    我们打算制造一个设备,通过将三相感应电机安装在电机上来测量该电机的转速,如下图所示。
    (我们不关注任何 BLDC 电机应用)

    Rpm Measurement on Induction motor

    传感器应测量2 hp 至1000 hp 三相感应电机的速度。
    电机转速从400转/分至3600转/分不等。

    有疑问—

    1.   如果 DRV5011EVM 和 TMAG511xEVM 安装在感应电机外壳上,它是否适合速度测量?
    2. 是否有任何参考文档专门关注使用 TI 霍尔效应传感器或磁力计传感器的3相感应电机的 RPM 测量?
    3. 您是否建议使用适合 上述所有要求的其他传感器?

    谢谢,此致,
    Shivam  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有专门针对感应电机的参考设计。

    我对使用电机产生的磁场触发霍尔效应锁扣的问题是磁场太复杂。 我不知道现场是否有足够的变化,使其低于 BRP (释放点),然后上升到 Bop (操作点)。 如果不触发和释放,它将无法准确跟踪转速。

    我建议在轴上放置一个环形磁铁,并使用霍尔效应闩锁进行旋转编码和外部测量转速。 您可以使用两个 DRV5011设备或一个2D 锁存器。 TMAG5110为每个轴独立提供数字输出,而 TMAG5111提供两个独立的数字输出,提供速度和方向计算。

    如果您还有其他问题,请告诉我。

    此致,

    克里斯汀