This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM75B:LM75BIM-3/NOPB 和 LM75BIM-5/NOPB 之间的区别是什么?

Guru**** 1157490 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1074073/lm75b-what-is-the-difference-point-between-lm75bimm-3-nopb-and-lm75bimm-5-nopb

部件号:LM75B

大家好,

我的一位客户正在考虑将 LM75BIMM-3/NOPB 或 LM75BIMM-5/NOPB 用于他们的新产品。
他们目前有以下问题。 请给我回复。

问: LM75BIMM-3/NOPB 和 LM75BIMM-5/NOPB 之间的区别是什么?

请你作出答复。

此致,

卡祖亚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kazuya,

    两个可订购部件号之间的区别在于 LM75BIM-3/NOPB 支持3.0V 至3.6V 的电源电压范围,而 LM75BIM-5/NOPB 支持4.5V 至5.5V 的电源电压范围。

    此致,

    悉尼