This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:开箱即用的 DBscan 实施演示

Guru**** 2541510 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1073246/awr1843boost-dbscan-implementation-in-out-of-box-demo

部件号:AWR1843BOOST

我正在尝试在开箱即用演示中实施 lab7 dbscan 算法,我遇到了在 lab7代码中用于确定最强成员的 pakval 变量。 我想知道在开箱即用演示中是否有具有相同功能的类似变量,以便我可以使用它。

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我已经检查了 lab7代码,似乎在 cfar 决定检测到点后才读取 peakVal。 peakVal 是检测到点的多普勒热图范围内的值。 本实验基于较旧版本的 SDK:版本2.1。 该代码最初是在1642年开发的,后来扩展到1843年

    我检查了 SDK 3.1,发现 peakVal 仍然可用,请参见:

    C:\ti\mmWave_SDK_03_01_00_00\packages \ti\datapath\DPC\DPU\aoaproc/aoaprochwa.c.

    AoAProcHWA_XYZEstimation()

    我检查了 SDK 3.2,发现 peakVal 在 DSP 实施中仍然可用,请参见:

    C:\ti\mmWave_SDK_03_02_00_04\packages \ti\datapath\DPC\DPU\aoaproc

    AoAProcDSP_XYZEstimation()

    对于 SDK 版本,我再也看不到 peakVal 了。

    让我就此与系统团队进行讨论

    谢谢你

    塞萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回答,这对我有很大帮助。  顺便说一句,我正在使用 mmWave_SDK_03_05_00_04版本。 (OOB 演示)

    我正在等待您的回答,以查看 mmWave_SDK_03_05_00_04版本和 peakVAL 之间的关联。

    谢谢你

    本·哈桑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在处理这个问题。 需要几天时间

    谢谢你
    塞萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    好的,非常感谢。

    此致,

    本·哈桑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    在 SDK 3.5中,可以通过 SideInfo 计算 peakVal,如下所示

    C:\ti\mmWave_SDK_03_05_00_04\packages \ti\datapath\dpif\dpif_pointcloud.h

    peakVal (dB)= DPIF_PointCloudSideInfo.SNR/10 + DPIF_PointCloudSideInfo.noise/10

    谢谢你

    塞萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C é sar,您好!

    感谢你的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

    塞萨尔