This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP1075:可以用哪个设备替换 TMP1075DGK?

Guru**** 1637200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1074131/tmp1075-which-device-can-tmp1075dgk-be-replaced-with

部件号:TMP1075

大家好,

我的一位客户将使用 TMP1075DGK 生产新产品。

但几天前,他们知道,由于最近的提前期很长,他们无法在批量生产开始时获得 TMP1075DGK。

因此,他们正在考虑使用以下设备,而不是  TMP1075DGK。

TMP75AIDGKR

TMP75BIGGKT

TMP75CIDGKT

TMP75BQDGKTQ1

TMP175AIDGKR

TMP175AQDGKRQ1

TMP275AQDGKRQ1

他们知道 ,这些设备的电源电压范围,温度准确度,功耗电流,从属地址数量,操作温度范围与这些设备不同。

他们有以下问题需要替换,请你给我答复吗?

问: 哪种设备可以在不更改软件的情况下更换 TMP1075DGK?

请你作出答复。

此致,

卡祖亚。