This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMAG5170-Q1:TMAG5170EVM 设计文件

Guru**** 1570075 points
Other Parts Discussed in Thread: TMAG5170, TMAG5170UEVM, TI-SCB
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1073704/tmag5170-q1-tmag5170evm-design-files

部件号:TMAG5170-Q1
线程中讨论的其他部件:TMAG5170EVMTMAG5170TMAG5170UEVMPAMBTI-SCB

大家好,团队

我的客户正在使用以下用户指南处理 TMAG5170EVM: https://www.ti.com/lit/ug/sbau350/sbau350.pdf 

在搜索 TI.com 后,我找不到该 EVM 的公共工具页面。 现在我能找到的唯一 TMAG5170 EVM 是 TMAG5170UEVM

我们是否有可以共享的 TMAG5170EVM 设计文件?

如果是 NDA 问题,请随时关闭此主题,我们可以脱机跟进。

谢谢,

雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雅各布,

    您所询问的原始 EVM 设计仅用于支持 TMAG5170的高级产品发布。 为了完全发布此设计,这种特定格式需要额外的内部要求。  决定放弃 PAMB 控制器,并使用更小的 TI-SCB,这更适合设置客户支持案例。 随着 TMAG5170UEVM 的完整发行,原始 APL 工具文件夹已被删除。

    在功能上,PAMB 控制器和 TI-SCB 非常相似,TMAG5170UEVM 确实是大型 APL PCB 的微型版本。  如果存在特定的布局问题,我们当然可以为此提供一些支持。  您能否提供详细信息,具体说明客户对用户指南中已有内容之外的设计文件的需求?

    谢谢,

    斯科特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯科特:您好,

    欣赏这一见解。 由于这是一个 APL EVM,因此提供的文档如此有限是有意义的。

    引发问题的是,客户希望基于 TMAG5170EVM 创建自己的测试板,然后将其与磁体固定装置集成以进行系统级测试。 设计文件将有助于加快主板 TMAG5170部分的设计。

    我很高兴为基于 TMAG5170UEVM 的主板设计提供建议,因为它们已经接近尾声,但我也没有在网上看到这些设计文件。 这些功能是否可用?

    谢谢,

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雅各布,

    用户指南显示了布局,但设计文件未在任何一个 EVM 上发布。 我将与您直接联系以进行讨论,我们可以为他们的测试提供支持。

    谢谢,

    斯科特