请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMP1075 “线程: ABS”中讨论的其它部件
对于我们的应用,我们需要测量电压电位比 TMP1075的 Vcc 高得多的组件的温度。 电绝缘层会伪造温度测量值。
WSON TMP1075DSGR 的外露电极片能否承受接地高达40V 的电压电压电压?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
对于我们的应用,我们需要测量电压电位比 TMP1075的 Vcc 高得多的组件的温度。 电绝缘层会伪造温度测量值。
WSON TMP1075DSGR 的外露电极片能否承受接地高达40V 的电压电压电压?
谢谢!
奥斯卡尔
散热垫未连接到部件内部的任何电位。 但是,它没有内部隔离器,使散热垫高于6.5V 的 ABS 最大值。
TI 正在处理高压隔离温度传感器。 但是,到今年年底或明年年初,该计划将无法实施。
我们最受欢迎的隔离部件是 TMP6131LPG。 这是一个采用 TO-92封装的模拟部件,许多客户直接将其粘附到散热器上,使支腿与高压电路隔离。
数字零件也可以做到这一点,但为电子产品添加电线并不容易。