This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1612EVM:计算机 USB 端口未检测到 LDC1612EVM。

Guru**** 2693475 points

Other Parts Discussed in Thread: LDC1612EVM, LDC1612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1074617/ldc1612evm-ldc1612evm-is-not-sensed-by-computer-usb-port

部件号:LDC1612EVM
“线程: 测试LDC1612”中讨论的其它部件

我使用的是 LDC1612EVM 电路板版本 B。升级错误的固件后,它停止工作。 获得 TI 技术支持的解决方案。 根据建议,PUR 和 VUSB 针脚(R6和 C29)短路。 检测到板,但突然从 Windows 7设备管理器中消失。 现在,我的电脑没有感应到主板。 我更改了笔记本电脑上的 USB 端口。 已更换笔记本电脑和 USB 电缆。 计算机仍无法检测到它。 案例编号: CS0844465参考了 TI 技术支持。 建议我在 E2E 中发布相同的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    当设备管理器无法识别 EVM 时,python 固件升级程序是否也无法识别它?  

    如果  需要,请链接到此 E2E 线程中的工具。  

    谢谢你,  

    贾斯汀·贝格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢贾斯汀。 我刚刚从您提供的链接下载了 Python 固件升级。 我会尝试这个解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    很好。 一旦您有机会测试它,请告诉我们您是否仍有问题,或者您是否有任何其他问题。  

    此致,  

    贾斯汀·贝格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢贾斯汀为我的问题所带来的痛苦。 但运气不好。 我尝试了 Python 固件升级。 尽管在 BSL 模式(Shoring R6和 C29)下,Python 固件升级未检测到它。 连 PC 设备管理器也没有检测到硬件,并且在我连接到其 USB 端口时也没有发出任何蜂鸣音。 我尝试了笔记本电脑上的所有三个端口。 也已更换 USB 电缆。 我很担心,EVM 存在一些硬件问题。 我也在另一台笔记本电脑上尝试过这种方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    由于 python 固件升级工具未检测到它,主板可能已损坏。 插接板后,D2或 D3二极管中的任何一个是否亮起?  

    此致,  

    贾斯汀·贝格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Justin。 D2和 D3均未亮起。 我的所有其他电压都是 AVCC1,DVCC1,DVCC2和 VUSB (C29)测量的。 所有3.3 V VBUS 5V。 除 D2和 D3上的 VREF+和 VREF-外,均为零 V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    如果二极管未亮起,并且您无法与固件升级程序通信,则可能是主板已损坏。 最好的例子是使用第二块板进行测试,但您也可以考虑更换组件,看看这是否可以修复解决方案,尽管这需要进行深入调试以确定实际问题。  

    此致,  

    贾斯汀·贝格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Justin。唯一要更换的组件是 MSP430。 这对 我来说是不可能的。  MSP 430内闪存的任何可能性都会被擦除。 在  MSP430中,通过  其它端口或 SPI 重新加载启动程序的任何范围?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    如果 MSP430闪存被擦除,您仍需要将 EVM 连接到 PC 以使用正确的固件进行闪存。 即使该 EVM 未在设备管理器中显示,python 固件升级程序也可以检测到该 EVM,而且该工具仍应识别没有任何代码闪存的 MSP 的默认模式。

    如果您不想使用 GUI,只需将主板的 LDC 和 MSP 部分分开,并将 I2C 兼容控制器连接到 LDC1612,即可直接与 LDC1612通信。  

    此致,  
    贾斯汀·贝格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Justin 和 Jajomar, 感谢你们的持续支持。 我需要购买另一个 EVM 才能继续我的开发工作。 是的, 在完成此开发并自定义产品后,我将保留 EVM 的 LDC1612部分与另一个控制器一起使用。 我再次感谢你们的支持。 请关闭此案例编号 :CS0844465

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    如果您有任何其他问题,请告诉我们。  

    此致,  

    贾斯汀·贝格尔