This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP114:TMP114 MCU 软件

Guru**** 1826360 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP114, MSP430F5528, USB2ANY, TMP144, TMP144EVM, BOOSTXL-TMP107, TMP107, TMP104
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1075421/tmp114-tmp114-mcu-sw

部件号:TMP114
线程中讨论的其他部件: MSP430F5528USB2ANYTMP144TMP144EVMBOOSTXL-TMP107TMP107TMP104

您好,
您是否有读取 TMP114的 MCU 软件或 CCS 项目。 此外,EVM 项目也可以正常工作。

此致,霍尔格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    霍尔格:

    感谢您在"传感"论坛上发表意见。

    我们没有能够提供的 CCS 项目或 MCU 软件。 但是,通过在 https://dev.ti.com/gallery/上搜索“TMP114” 并 单击下面突出显示的图标,可以下载 EVM 项目。

    此致,

    妮可

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nicole,
    在 dev.ti.com 上,只有 PC GUI。 我需要 EVM 上的 MSP430F5528软件。 它应该在 TI 的某个位置,还是由谁设计 EVM?

    此致,霍尔格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    霍尔格:

    我们 目前不会为发布的 EVM 提供固件源代码。  

    此致,

    妮可

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    霍尔格-  

    只是为了进一步阐明-此 EVM 将 USB2ANY 固件加载到 MSP430中。 通过 EVM 对部件(TMP114)进行实际控制是通过基于 GUI 撰写器的 GUI 完成的。 我们提供硬件和 GUI 产品,因此您可以评估设备的性能。   因此,我们不会在 EVM 上发布 MSP430的源代码,主要是因为如果您的目标是创建此器件的嵌入式实例,它不会对您有所帮助。  

    如果您已经安装了硬件(而不是 EVM)或正在设计某些组件,我们可以指出大量 CCS 示例,这些示例利用 I2C,可以快速修改为 TMP114专用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,乔什,
    很抱歉,我弄错了。 客户希望使用 TMP144,它具有智能线接口。 此设备的来源是否可用? 您是否使用 MSP430F5528的标准 UART?

    此致,霍尔格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,它是标准 UART。 它是在 PC 上生成的,只能通过 MSP430F5528。 在 TMP144EVM GUI 中,这种情况发生在文件 UART PacketCodec.js 中,该文件位于以下位置: https://dev.ti.com/gallery/view/THSApps/TMP144EVM/ver/1.0.1/app/UARTPacketCodec.js 您可以在浏览器的调试器中导航到该文件,以查看其工作原理。 但是,该代码非常特定于 GUI Composer 体系结构,不建议开发固件的客户使用。  

    BOOSTXL-TMP107中有一个很好的库,对 TMP107传感器的固件开发很有帮助。 TMP107采用双向版本的 SMAART 电线,其中 TMP104和 TMP144是单向的。 两个接口都以计时脉冲0x55开始事务,然后是命令。 接收到的数据包包含此0x55的回波,并在收到来自传感器的任何响应数据包之前发出命令数据包。 因此,在为 TMP144编写软件时,可以参考 TMP107库。

    谢谢,