This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2214EVM:四个具有不同振荡频率的通道共用一个传感器

Guru**** 1637200 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC2214EVM, FDC2214
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1075944/fdc2214evm-four-channels-with-different-oscillation-frequencies-share-one-sensor

部件号:FDC2214EVM
“线程: FDC2214测试”中讨论的其它部件

尊敬的 TI 专家:

我正在尝试使用 FDC2214EVM 评估不同频率应变下材料的介电属性变化。

根据 FDC2214的数据表,每个通道都按顺序激活。

那么,FDC 的设计是否允许四个通道共享相同的传感器,如下图所示?

还是需要外部多路复用器来避免通道之间的连接?

或者我是否需要多个 FDC 芯片才能在一次扫描中获得多频测试结果?

此致,

意志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    将多个通道连接在一起会导致其他通道上的 LC 储罐成为测量的一部分。 即使使用多个 FDC 芯片,您仍会看到这种情况,因为其他通道 LC 存储罐将连接在一起。 您可以像 TIDA-01102 参考设计一样对频道进行多路广播。  但是,使用具有多个通道的同一个传感器,通过 mux 输入的循环不会像一个解决方案那样干净,因为每次更改 mux 时都应暂停设备操作,这样会降低采样率。 如果这是您采取的方法,我建议 您每次更改 mux 选项时使用单通道激活模式并切换活动通道。  

    最后,我要提到,FDC2214最适合 用于测量 传感器频率的变化,而不是绝对测量。  

    此致,  
    贾斯汀·贝格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢贾斯汀,这非常有帮助。

    意志