This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:mmWave Studio

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443, DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1075447/dca1000evm-mmwave-studio

部件号:DCA1000EVM
“线程”中讨论的其它部件: IWR1443

您好,

由于使用了旧版本的 IWR1443,我正在使用 DCA1000EVM 和 IWR1443来使用 mmWave Studio 1.0.0.0收集原始数据。 它运行良好,但我对 MIMO 管理有一些疑问。

根据图,MIMO 有两种类型

时间划分和二进制相调。 我想使用这个 ADC 来收集3个发射器和4个接收器的数据。 根据原始数据,我想计算 FFT 并获得估计的积分。 问题是,我不知道在使用 mmWave 工作室的时间分段模式下雷达在何处工作。 换言之,当我用三个发射器和四个接收器获得数据时,我不知道每个接收器的啁啾声顺序:chirp 是由 TX1,TX2,TX3,TX1逐一发送的...或者三个发射器同时发出 chirp。

顺便说一下,我也不知道级联模式是如何工作的。 单次鸣叫模式,主模式和从模式的含义是什么? 此外,是否有任何文件介绍 mmWave 工作室?

谢谢,

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题1: 从 TX1,TX2,TX3,TX1逐一发出鸣叫...或三个发射器同时发出鸣叫

    啁啾 声逐一发送,您可以配置启用当前啁啾声的 TXS。

    问题2: 层叠模式如何工作。 单次鸣叫模式,主模式和从模式的含义是什么?

    级联表示主前端(xWR1243/xWR2243) 与其他从 Fes (xWR1243/xWR2243)共享 LO,CLK 和 DIG_SYNC (帧启动),从而扩展通道以获得更好的准确度。单芯片模式与级联模式相反。

    问题3:是否有任何文档介绍 mmWave 工作室?

    请参阅  C:\ti\mmWave_studio _xx_xx_xx_xx\docs