This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1101EVM:LDC1101EVM

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1101, LDC1101EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1075245/ldc1101evm-ldc1101evm

部件号:LDC1101EVM
在“线程:LDC1101”中讨论的其他部件,

您好,

我有一个 LDC1101 EVM,它在使用 LDC1101 EVM GUI 时工作正常,但我使用感应解决方案 GUI 更新了固件。

由于固件升级,它不再适用于  LDC1101 EVM GUI。

我在 TI 网站上找不到旧固件。

我在哪里可以找到收到的主板上的固件版本,以便下载以使其再次正常工作 ?

请提前感谢您的参与。

恭喜。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Conor,


    LDC1101EVM GUI 安装程序可从 LDC1101EVM 产品文件夹中获得。大约是页面的三分之一。
    或者,您可以 在此处找到安装程序

    此致,
    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢约翰,

    我要寻找的是旧的.txt 固件文件。

    当我使用感应解决方案 GUI 升级固件时,主板将不再与 LDC1101EVM GUI 连接。

    我在 LDC1101EVM GUI 的文件夹中找到了较旧的固件“LDC1101_Firmware.txt”。

    然后,我使用感应解决方案 GUI 对其进行了更新,现在我的主板正在使用  LDC1101EVM GUI。

    较新的固件“EVM-LDC1101.txt”无法与 LDC1101EVM GUI 配合使用。

    不管怎样,我现在已经开始跑步了,我也能够带来一个我必须要活的旧版板(该板 以前从未工作过)。

    总而言之,LDC1101EVM GUI 只有在安装了“LDC1101_Firmware.txt”的情况 下才能工作,如果主板已锁定,则需要使用感应解决方案 GUI 来重新刷新主板。

    此致,

    恭喜。