This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP121:&TMP123 -当 CS 断言“低”时,连续 SPI 数据输出?

Guru**** 1646690 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP121, TMP123, TMP125
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1075227/tmp121-tmp123---continuous-spi-data-out-when-cs-asserted-low

部件号:TMP121
“线程”中讨论的其它部件: TMP123TMP125

您好,  

对 TMP121/TMP123有一个相当简单的问题,希望了解是否有人能帮助澄清有关 SPI 输出的问题。   

如果 CS 引脚持续保持在低位,这些器件的 SPI SO 引脚输出是多少?  它会连续超频包含最新转换中的临时数据的16位(例如,与 TMP125相同),还是只会超频一次数据,然后进入空闲/关机状态,直至 CS 释放并重新确定为低电平?  

谢谢,  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,托尼,

    感谢您在"传感"论坛上发表意见。

    对于 TMP121和 TMP123,如果 CS 被拉低,则正在进行的任何转换都将终止,设备将被置于关机模式。 之前最后完成的转换的温度数据锁定在移位寄存器中,并在下降的 SCK 边缘以这样的速度计时。

    此致,

    妮可

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicole,  

    感谢您的快速响应。

    因此,要确认,最新的转换数据在中断时通过 CS 被断言为低电平锁定在移位寄存器中,并在下降的 SCK 边缘计时。  这是一次发生,相同的数据将不会重新加载到移位寄存器中,以允许主机 SPI 设备连续读取。

    为了将另一个读数传递给主机设备,需要释放 CS 针脚,允许时间进行另一个温度转换,然后 CS 重新断言“过低”?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,托尼,

    是的,这是正确的。 CS 必须在至少一个转换时间(最大320ms)内保持较高的值。

    此致,

    妮可