“线程”中讨论的其它部件: TMP123, TMP125
您好,
对 TMP121/TMP123有一个相当简单的问题,希望了解是否有人能帮助澄清有关 SPI 输出的问题。
如果 CS 引脚持续保持在低位,这些器件的 SPI SO 引脚输出是多少? 它会连续超频包含最新转换中的临时数据的16位(例如,与 TMP125相同),还是只会超频一次数据,然后进入空闲/关机状态,直至 CS 释放并重新确定为低电平?
谢谢,
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
对 TMP121/TMP123有一个相当简单的问题,希望了解是否有人能帮助澄清有关 SPI 输出的问题。
如果 CS 引脚持续保持在低位,这些器件的 SPI SO 引脚输出是多少? 它会连续超频包含最新转换中的临时数据的16位(例如,与 TMP125相同),还是只会超频一次数据,然后进入空闲/关机状态,直至 CS 释放并重新确定为低电平?
谢谢,
Nicole,
感谢您的快速响应。
因此,要确认,最新的转换数据在中断时通过 CS 被断言为低电平锁定在移位寄存器中,并在下降的 SCK 边缘计时。 这是一次发生,相同的数据将不会重新加载到移位寄存器中,以允许主机 SPI 设备连续读取。
为了将另一个读数传递给主机设备,需要释放 CS 针脚,允许时间进行另一个温度转换,然后 CS 重新断言“过低”?
谢谢!