This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM35:LM35DT/NOPB 测试方法

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM35

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1075290/lm35-lm35dt-nopb-testing-method

部件号:LM35
“线程: 测试”中讨论的其它部件

您能否为 我们提供 LM35DT/NOPB 的测试方法?

当我们生产成品时,我们需要在收入检查和测试方法中使用测试方法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的迈克尔-  

    LM35的线性输出为10mV/°C 进入检查(可能是目视检查)和最终测试将取决于它集成到系统中并包括其他系统组件的系统,以及分配了多少时间对每个单元进行测试。 这是一个非常开放/广泛的问题,可以有多种解决方案-如果您能提供尽可能多的客户电路及其要求的详细信息,这将有助于我们有效地回答问题。