“线程”中讨论的其它部件:TMP451,
您好,
我们计划使用 TMP451监控 近端 MCU A,使用远程 晶体管监控远端 MCU B。我认为这是热门应用,因此它不会有风险,它是否正确?
阅读版式指南后。 我有一个不明确的问题可能需要您的帮助来澄清:
如果 远程温度传感器与 TMP451-Q1设备之间的连接小于8英寸(20,32英寸
厘米)长, 请使用双绞线连接。 对于长度大于8英寸的,请使用带屏蔽的双绞线
护罩尽可能靠近 TMP451-Q1设备接地。 离开远程传感器连接
护罩导线末端开路,以避免搭铁环和60 Hz 拾纸。”
此处提到的双绞线连接是什么?
通常,双绞线对只在“电缆”上退出,就 PCB 布局而言,它只能作为具有适当阻抗控制的差分线对进行路由。
请进一步解释这一点吗?
此外,TMP451和远程 BJT 之间是否有最大长度限制?
弗兰克