This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP451-Q1:布局指南描述中的双绞线连接是什么?

Guru**** 1456440 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP451, TMP451-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1074995/tmp451-q1-what-is-the-twisted-wire-pair-connection-in-layout-guide-description

部件号:TMP451-Q1
“线程”中讨论的其它部件:TMP451

您好,  

我们计划使用 TMP451监控 近端  MCU A,使用远程 晶体管监控远端 MCU B。我认为这是热门应用,因此它不会有风险,它是否正确?

阅读版式指南后。 我有一个不明确的问题可能需要您的帮助来澄清:

如果 远程温度传感器与 TMP451-Q1设备之间的连接小于8英寸(20,32英寸
厘米)长, 请使用双绞线连接。 对于长度大于8英寸的,请使用带屏蔽的双绞线
护罩尽可能靠近 TMP451-Q1设备接地。 离开远程传感器连接
护罩导线末端开路,以避免搭铁环和60 Hz 拾纸。”

 此处提到的双绞线连接是什么?

通常,双绞线对只在“电缆”上退出,就 PCB 布局而言,它只能作为具有适当阻抗控制的差分线对进行路由。

请进一步解释这一点吗?

此外,TMP451和远程 BJT 之间是否有最大长度限制?

 

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,弗兰克,

    有关 TMP451和远程 BJT 的最大长度的问题,请参阅以下常见问题解答。 我们的专家任将很快就双绞线的澄清发表评论。

    贾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克  

    您认为双绞线是指电缆是正确的。 这是一种限制感应噪音的策略,这些感应器对这些噪音很敏感。 出于同样的原因,我们建议使用铜质填充 PCB 来创建屏蔽。  

    不存在最大长度,但实际长度限制由迹线或导线的串联电阻和寄生电容决定。 请注意,尽管我们自动更正因电阻引起的错误,但有效的 RC (通常由电容控制)会导致图6所示的错误。  

    谢谢,