This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:一维 FFT 的平均值

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST, DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1080038/awr1843boost-average-the-1d-fft

“线程”中讨论的其它部件:测试AWR1843BOOSTDCA1000EVM

您好,

我正在与 AWR1843BOOST 合作,我希望将一维 FFT 平均化以测试检测的性能。 我尝试在 ChirpProcessing 函数中执行循环,但它不起作用,我认为它不起作用是因为每个 chirp 的关键处理时间。 那么,是否有一种方法可以在不使用 DCA1000EVM 板的情况下对一维 FFT 数据进行平均化? 如果可能,我该怎么做?

谢谢和问候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1DFFT 的平均值是什么? 您是否指的是计算每一个鸣叫的一维 FFT 的平均值?

    如果这是你要做的,我认为你应该能够做到这一点,但你需要一个非常优化的平均函数。 我检查了 DSPLIB,但没有可用的平均函数。

    您可能需要修改以下矢量增加函数以创建优化的平均函数

    C:\ti\DSPLIB_c64Px_3_4_0_0\packages \ti\DSPLIB\src\DSP_add16\c64P

    谢谢你

    塞萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的,我的意思是计算每一个鸣叫的平均一维 FFT。 我会做你推荐的事情。

    谢谢你。

    安东尼奥。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

    塞萨尔