请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:AWR1642 “线程: 测试”中讨论的其它部件
我们的产品工作温度为-40°C 至+85°C
当我们在腔室中测试+85°C 时,发现 AWR1642 SOC 崩溃。
通过设备测量 SOC 温度,SOC 温度约为121°C,太高。
我们尝试添加连接 SOC 表面的散热垫,石墨会对外壳进行加热。 (含防水 IPX7的 ME)
在+85°C 测试环境下仍然无法正常工作,但它可以通过+75°C 测试。
目前的解决方案与下图相同。
散热垫-> 铝板->散热垫-> 石墨->外壳
此外,我们还尝试通过配置文件将 TX 输出功率从0降低到4,但这并不是什么大问题。
有什么好的建议?