This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMAG5273EVM:使用传感器控制板的采样率。

Guru**** 1280350 points
Other Parts Discussed in Thread: TMAG5273, TMAG5170UEVM, TMAG5170
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1079681/tmag5273evm-sample-rate-using-sensor-control-board

部件号:TMAG5273EVM
线程中讨论的其他部件:TMAG5273TMAG5170UEVMTMAG5170

我目前正在使用上述模块进行一些早期测量,然后再开发特定的仪器。

我通过传感器控制板使用串行通信与传感器连接,但我只能通过这种方式获得相当低的采样率(通常每秒30个样本)我知道传感器可以获得比这更高的采样率,这是否正确?

是否有任何方法可以使用传感器控制板来提高采样率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,阿拉斯加航空

    只是为了确认,您是说您使用串行终端向 SCB 发送命令,还是使用 GUI?

    TMAG5273具有20 kSPS 的单轴转换率;但是,SCB 固件目前不支持如此快速地触发读数。  您还能告诉我您是使用连续模式还是待机模式进行 I2C 转换触发器吗?

    谢谢你,

    迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我一直在使用 python 脚本直接发送串行命令,以便更轻松地记录和处理输出。 我也使用过 GUI,它看起来也相当缓慢。

    我一直在使用待机模式,并使用命令“rreg 0”发送转换触发器,如文档中所述。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,阿拉斯加航空

    遗憾的是,TMAG5273的 SCB 固件版本目前尚未针对速度进行优化,尽管设备能够以更高的速度进行采样。  但是 ,如果 您想尝试使用不同的设备和 EVM,TMAG5170UEVM 确实支持更高的速度。  TMAG5170UEVM 使用 TMAG5170,它也是一个3D 霍尔效应传感器。  TMAG5170使用 SPI 接口,而不是 TMAG5273上使用的 I2C 接口,这也可以让您更快地从设备获取数据。  

    此致,

    迈克尔