“线程”中讨论的其它部件: Tida-01102, TS5A23160
您好,
客户正在为其应用程序寻求最佳解决方案,请参见下面的详细信息。
"
在开发基于 LDC1614的传感器解决方案的过程中,我成功地对微控制器 LDC1614 (通过 I2C),基于小型信号继电器的网络以及感应目标的电容器和线圈进行了测试。 我将8个线圈与一个 LDC1614一起使用。
微控制器将继电器设置为不同的状态,这意味着线圈有时串联并联两个和两个,有时单独耦合。 继电器也会添加/移除电容器,因此当线圈串联 和独立时,都能达到我的目标频率。 继电器设置且信号稳定后,微控制器将读取频率。
如果我们将解决方案视为可行性研究,则线圈与 LDC1614一起提供了有用的结果。 为了达成最终解决方案,需要用更快的解决方案和切换后不会磨损的解决方案来更换继电器。
A 不能只是添加更多 LDC1614电路,因为我需要在系列解决方案和独立解决方案中使用相同的线圈。
根据您对 LDC1614的了解,您会看到哪些解决方案而不是继电器?
MOSFET?
光耦合器?
还有事吗?
"
请提前感谢。
此致,
五月纳德