《线程》中讨论的其他部件: OPPT3101, MSP430F5529
大家好,
我正在尝试使用 opt3101evm SDK 用户手册校准 opt3101evm。
第1-8步进展顺利,但在第 9步中,我在运行 SDK 校准代码时没有看到任何内容。
我将启动板 MSPF5529连接到 opt3101evm,就像在 SDK 中写一样。
连接为:
MSPF5529 --- > OPTE3101evm
引脚 P2.0 至 J17引脚7
3V3 至 J17引脚1
接地 至 J17引脚2
引脚 P4.1 至 J17引脚3
引脚 P4.2 至 J17引脚4
以下是连接图片:
此外,在 SDK 用户手册中所显示的 tera 术语中,我也没有任何内容:
为什么我看不到什么? 连接是否正确? 我需要做什么? 请帮助我,我在3周内尝试修复它。