This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP116EVM:尺寸

Guru**** 2533300 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP116, TMP116EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1079623/tmp116evm-dimension

部件号:TMP116EVM
“线程”中讨论的其它部件:TMP116

您好,

请提供 TMP116 EVM 尺寸? EVM 用户指南中没有找到它。  谢谢。  

此致

凯琳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的凯琳-  

    得益于 POST,TMP116EVM 的整体长度约为7.8厘米(包括 USB 连接器),宽度约为2厘米(PCB 的主要部件),而安装 TMP116的 PCB 部分的宽度约为7.5毫米。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Josh。

    非常感谢您的信息。

    我们的客户询问我们是否可以提供2D 或3D 图片来帮助他修复 PCB 板?

    此致

    凯琳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的凯琳-  

    2D 图像位于第20页和第21页,网址: https://www.ti.com/lit/ug/snou145a/snou145a.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,乔什,

    您能为 详细的尺寸板尺寸提供布局吗? 我会 给你发一封邮件。

    谢谢,致以诚挚的问候,

    意志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将-  

    我收到了你的电子邮件并回复了。